结果:找到"SD NAND,贴片式SD卡,贴片式TF卡,存储芯片,闪存芯片",相关内容1000条
  • Verilog:【8】基于FPGA实现SDNANDFLASH的SPI协议读写
  •   在此介绍的是使用FPGA实现SDNANDFLASH的读写操作,以雷龙发展提供的CS创世SDNANDFLASH样品为例,分别讲解电路连接、读写时序与仿真和实验结果。目录  1视频讲解  2SDNANDFLASH背景介绍  3样品申请  4电路结构与接口协议  4.1SDNAND  4.2SDNAND测试板  4.3FPGA开发板  5SD卡协议与时序流程  5.1SD卡协议  5.2SD卡2.0版本初始化步骤  5.3SD卡的读步骤  5.4SD卡的写步骤  6模块代码  6.1sd_card_top  6.2sd_card_cmd  6.3sd_card_sec_read_write  ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: |SDNAND |TFnand fpga 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-06-21 17:54:00
  • CS创世SDNANDFLASH存储芯片,比TF卡更小巧轻便易用的大容量存储,TF卡替代方案vvvv
  •   文章目录  介绍  创世SD卡  引脚  与NORFlash存储比较  介绍  SDNANDFLASH(SecureDigitalNANDFlash)是一种安全数字NAND闪存技术,通常用于存储数据,并且具有一些额外的安全特性。这种技术结合了NAND闪存的高密度存储能力和安全性能。它通常用于存储数据,如图像、视频、音频、文档等,同时具备保护数据免受未经授权访问或篡改的能力。  SDNANDFLASH的主要特点包括:  安全性:SDNANDFLASH提供了硬件和软件层面的安全性保护,包括加密和访问控制,以确保存储的数据不容易被盗取或篡改。  高密度存储:与其他NAND闪存技术相比,SDNA...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: nand SDNAND TFnand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-24 18:29:00
  • CS创世SDNAND与MicroSD谁更快?
  • 开篇说明  在嵌入式开发与应用过程中,总是会涉及到数据存储的问题,例如以下几个场景:  用于设备开机参数配置的数十个Byte的配置数据,这些数据可以存储在MCU内部的Flash或者EEPROM中,也可以存储在片外,诸如AT24Cxx,BL24Cxx这类EEPROM芯片中。  系统显示设备所需要的字库,图片,或者设备在运行过程中产生的数据记录文件,这些文件通常是以MB为单位计算的,这些数据一般存储在片外,诸如W25Qxx这类NORFlash芯片中,也有可能会存储在直插SD卡,贴片SD卡这类NANDFlash中。如果记录的是图像或者音频数据的话,本地存储的最佳选择,就是直插SD卡,SDNAND这...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD,TF,SLC NAND,SPI NAND FLASH,SDFLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-19 18:08:00
  • 什么是SDNAND存储芯片?
  • 前言  大家好,我们一般在STM32项目开发中或者在其他嵌入式开发中,经常会用到存储芯片存储数据。今天我和大家来介绍一款存储芯片,我这里采用(雷龙)CS创世SDNAND。  SDNAND介绍  什么是SDNAND?它俗称贴片式T卡,贴片式TF卡,贴片式SD卡,贴片式内存卡,贴片式闪存卡,贴片式卡...等等。虽然SDNAND和TF卡称呼上有些类似,但是SDNAND和TF卡有着本质上的区别。  SDNAND与TF卡的区别:(看图表)  SD和TF区别  LGA-8封装  什么是LGA-8封装?  LGA-8封装是一种将芯片引脚通过电路板的层间连接到器件底部的封装形式,也称为LandGridArr...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,SD,TF,, 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2024-01-05 18:01:00
  • 【MCU】SDNAND芯片之国产新选择
  • 文章目录前言传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡可贴片SD卡实际使用总结前言随着目前时代的快速发展,即使是使用MCU的项目上也经常有大数据存储的需求。可以看到经常有小伙伴这样提问:大家好,请问有没有SD卡芯片,可以直接焊接到PCB板上的。项目需要保存900M以上字节,nandflash比较贵。或者有什么便宜的存储芯片提供。谢谢!传统做法无非如下几种:用eMMC芯片,和SD接口基本兼容,细节有区别。一般的操作系统能支持。东芝还是谁有焊接的嵌入式SD模块,贵。做TF卡的封装,直接上锡人工焊死。其实还有一种选择就是可贴片SD卡。传统SD卡和可贴片SD卡传统SD卡相对于可贴片SD卡,传统SD卡存在一些...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDNAND TFnand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-11-23 17:37:00
  • CSSDNAND在STM32精英V2开发板的测试-是时候将TF卡换为SDNAND了
  • 前言嵌入式项目中,比较常见的存储扩展方案是使用TF/SD卡或者EMMC或者RAWNAND,各种方案都有其优缺点,而SDNAND相对于上述方案具备很多优势,是目前嵌入式项目中存储扩展方案的一个非常不错的选择,正好一个项目在选择NAND存储方案,恰巧论坛中联系到雷龙公司申请到了两片SDNAND,所以就进行一下测试评估。SDNAND是什么?为什么选择SDNAND?其与TF/SD卡,EMMC,RAWNAND比有什么优势,我们可以从深圳市雷龙发展有限公司的官网找到答案http://www.longsto.com/news/。该公司SDNAND二代产品介绍可以参考如下地址http://longsto.c...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NANDTF,SD,32GbitSD_TF_焊接TF_4GByte 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-09-26 16:47:00
  • 【贴片SDCard介绍】贴片式tf卡/SDNAND/SD2.0协议
  • 申请到雷龙发展代理的CS创世贴片SDCard(SDNAND)样品,做出测试,分享一下。型号:CSNP32GCR01-BOW;CSNP4GCR01-BOW生产方:CS创世半导体总代理官方网站:深圳市雷龙发展有限公司目前雷龙发展代理的SDNAND已可在立创商城搜索到,其详情页也附有手册。芯片简介芯片外观及封装实拍图:根据官方文档介绍,此款芯片采用LGA-8封装,标准SDIO接口,兼容SPI/SD接口。标准的SD2.0协议可以直接移植标准驱动代码,支持TF卡启动的SOC都可以用SDNAND。芯片主要参数(以CSNP32GCR01-BOW手册为准)Interface:StandardSDSpecif...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,,SD NAND,SD,TF 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-07-28 16:49:00
  • SDnand与SD卡的SPI模式驱动
  •   文章目录  SDnand与SD卡的SPI模式驱动  1.概述  2.SPI接口模式与SD接口模式区别  2.1接口模式区别  2.2硬件引脚  2.3注意事项  3.SD接口协议  3.1命令  3.1.1命令格式  3.1.2命令类型  3.2响应  3.2.1响应格式  4.SDnand(SD卡)结构描述  5.SDnandSPI通讯  5.1SDnandSPI通讯概述  5.2SPI时序  5.3上电初始化及模式切换  5.3.1初始化及模式切换流程说明  5.3.2代码实现  5.4识别过程  5.4.1识别流程说明  5.4.2代码实现  5.3数据传输  5.3.1数据写入 ...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: ,,,SDNAND,TFnand 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-05-12 16:01:00
  • 【创世SDNAND】基于STM32与OneNet平台的智能家居系统设计(代码开源含自制APP代码)
  •   实验硬件:STM32F103ZET6;0.96寸OLED(128×64);ESP8266,DHT11;CS创世SDNAND;LED;KEY硬件实物图:效果图:引脚连接:OLED模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDSCL-->PB10SDA-->PB11ESP8266模块引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDRX-->PB10TX-->PB11RST-->PB9EN-->PB7DHT11传感器引脚:VCC-->3.3VGND-->GNDDATA-->PE0一、物联网1.1物联网简介物联网(Int...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SD NAND,SD,TF,SLC NAND,SPI NAND FLASH 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2023-03-17 14:44:00
  • 如何为SD卡与NANDFlash的uboot加上menu菜单
  •     亲爱的卡友们,如果看完文章之后还是有疑惑或不懂的地方,请联系我们,自己去理解或猜答案是件很累的事,请把最麻烦的事情交给我们来处理,术业有专攻,闻道有先后,深圳市雷龙发展专注存储行业13年,专业提供小容量存储解决方案。  【SDNAND】用ok6410进行烧写时,每次都需要敲一大堆命令,又费时又费力。记得以前用TQ2440时,u-boot启动时会有一个菜单,只按一个数字键就把内核烧好了,非常方便。  现在这张SD卡功能就很全面了,不仅能够直接从SD卡启动,而且还可以烧写NANDFlash中的u-bootzImagerootfs,呵呵。  下面就把这个功能加到ok6410的u-boot中...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: SDNAND FLASH,SD NAND,tfsd 发帖人:雷龙发展 发帖时间:2022-09-28 13:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: